This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR6989:MSP-FET:与 IAR:无法设置器件电压

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804442/ccs-msp-exp430fr6989-msp-fet-with-iar-failed-to-set-device-voltage

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FETENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的 code composer 有此问题:

初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新

当我单击"Update"时、会进入一个循环。 如果设置为1、则忽略该警报、即它无法设置电压。

然后我尝试使用 IAR,问题仍然存在,但这次我注意到:

dll 错误的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我有几个问题可以更好地理解您的问题:

    • 您运行的是哪个版本的 code composer?
    • 您是否使用板载 eZ-FET 对器件进行编程(通过 USB)或使用 MSP-FET 等外部工具?
    • 编程器插入了哪种类型的 USB 端口-它是 USB 2.0还是 USB 3.0或其他端口?

     谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    关于您的问题:
    1.我尝试使用 code composer 9.0.0和8.3.1。 此外、我还在最后一个可发布版本和 Energia 中尝试了 IAR。
    2.我正在使用板载 ez-FET
    3.我尝试了这两种方法,但最初我将其连接到2.0。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    • 您是否只有一个板插入计算机?
    • 您能在器件管理器中看到 eZ-FET 吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,是的,我只有一个接线板,是的,我可以看到 eZ-FET,另外我注意到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我仍在深入研究可能导致此问题的原因、请允许我花些时间。

    同时、请确保以下硬件/软件配置已按顺序排列。

    请告诉我这些方法中的任何一种是否能解决您的问题:

    • 确保 USB 电缆的一端直接插入计算机的 USB 2.0端口、而不是 USB 集线器。
    • 跳线的放置方式如 《MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件用户指南》第10页所示
    • 确保已卸载所有以前版本的 CCS
    • 尝试通过 CCS Cloud 将简单的 Blink LED 程序加载到 LaunchPad 中-这将告诉我们问题是否与 dll 相关、因为 CCS Cloud 将为您安装最新的 dll 版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您是否能够尝试上述建议的步骤?

    Chris