主题中讨论的其他器件: MSP430G2332、
我们有一个旧的 MSP-FET430UIF 与 IAR EW430 5.50.2一起使用、使用 Spy Bi-Wire 对 MSP430G2332芯片进行编程。 我们使用10cm 的短连接器、按照《硬件工具用户指南》中的建议、将带状电缆连接到 PCB 上具有自身功率的芯片。 这种做法已有很长一段时间。
最近、我们购买了 MSP-FET、因此我们不必在多人/计算机之间共享单个调试器。 我读过、为了使用旧版本的 IAR、我必须升级到 DLL 的 V3、我就是这样做的。 做出此更改后、MSP-FET430UIF 仍可与固件更新配合使用。 但是、当我尝试对 G2332芯片进行9次编程时、MSP-FET 失败。 在奇数情况下、它将成功编程、但在下一次尝试时再次失败。 我不是很确定问题是什么。
尝试使用 MSP-FET 进行编程时的调试日志:
使用 MSP-FET430UIF 进行编程时的调试日志:
(请记住、我对嵌入式编程不太熟悉、如果我旋上术语、请原谅我。 我的知识主要来自我的导师、他和我一样在这个问题上也遇到了一些问题、并怀疑 MSP-FET 存在一些硬件问题。)