This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:使用 SBW 发布编程器件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/806603/msp-fet-issue-programming-device-with-sbw

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430G2332

我们有一个旧的 MSP-FET430UIF 与 IAR EW430 5.50.2一起使用、使用 Spy Bi-Wire 对 MSP430G2332芯片进行编程。 我们使用10cm 的短连接器、按照《硬件工具用户指南》中的建议、将带状电缆连接到 PCB 上具有自身功率的芯片。 这种做法已有很长一段时间。

最近、我们购买了 MSP-FET、因此我们不必在多人/计算机之间共享单个调试器。 我读过、为了使用旧版本的 IAR、我必须升级到 DLL 的 V3、我就是这样做的。  做出此更改后、MSP-FET430UIF 仍可与固件更新配合使用。 但是、当我尝试对 G2332芯片进行9次编程时、MSP-FET 失败。 在奇数情况下、它将成功编程、但在下一次尝试时再次失败。 我不是很确定问题是什么。

尝试使用 MSP-FET 进行编程时的调试日志:



使用 MSP-FET430UIF 进行编程时的调试日志:

(请记住、我对嵌入式编程不太熟悉、如果我旋上术语、请原谅我。 我的知识主要来自我的导师、他和我一样在这个问题上也遇到了一些问题、并怀疑 MSP-FET 存在一些硬件问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C Lee:

    感谢您访问这些论坛。 这是一个有趣的问题,我没有看到关于这种情况的报告。 大多数问题都与使用错误的 dll 相关、并且 MSPFET 根本未连接或未发现。 在这种情况下、似乎可以识别 FET、尤其是编程有时会成功。

    通常、未知设备是与硬件连接相关的问题。 程序员可能会尝试以不同的速度进行通信、并遇到问题。 您提到过您使用了硬件工具用户指南中的编程电路、但有什么区别吗? 您在 RST 线路上使用了什么拉值电阻器和电容?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C Lee:

    您是否能够使编程工作?   

    此外,我将旅行到下周结束,因此我的一方将作出一些延迟答复。  在我不在的时候、社区可能会跳过、以提供帮助。  

    谢谢、

    JD