This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:MSP430AFE253模拟输入范围

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430F6736, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/804672/msp430afe253-msp430afe253-analog-input-range

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: MSP430F6736MSP430I2041

大家好、

我发现 MSP430AFE253中 SD24A 的输入共模电压为 AVSS-1~AVCC:

这是否意味着我们可以向 SD24A 输入-0.5V 之类的电压?

但我还发现 了 MSP430AFE253的绝对最大额定值:

这表明所有引脚输入都应大于-0.3V。 MSP430F6736上也发生了同样的情况。

那么、您对 SD24A 的输入范围有什么意见吗?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    对于 SD24_A 输入引脚、请使用表5.26中列出的最大绝对值。 对于所有其他引脚、请使用表5.1中的绝对最大额定值。 对于较新的 MSP430i2041系列、在数据表中添加了注释来解释这一点。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    明白了、感谢您的回复。

    此致、Sunny