This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:能否将 MSP430FR2633IRHBR 替换为 MSP430FR2676或 MSP430FR2675 32引脚 VQFN (RHB)封装?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2675, MSP430FR2633, MSP430FR2676, CAPTIVATE-PHONE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/802246/msp430fr2675-can-the-msp430fr2633irhbr-be-replaced-with-the-msp430fr2676-or-msp430fr2675-32-pin-vqfn-rhb-package

器件型号:MSP430FR2675
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633MSP430FR2676MSPWARE

您好!

客户目前正在使用 MSP430FR2633IRHBR 进行开发。

但是、他们的程序容量可能会很短。
在这种情况下、他们想知道是否可以按原样更换它们。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    通过比较下面两个器件的引脚排列、可以确定器件实际上是引脚对引脚兼容的、因为所有电源线、编程线、电容引脚和端口引脚都位于两个器件之间的同一引脚上。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Matt Calvo

    感谢您的回答。
    另外请告诉我。
    FR2676和 FR2675被描述为第二代。
    当客户从 FR2633进行替换时、将为此器件再次编译程序。 第一代和第二代库之间是否存在差异?
    他们担心可用性不会显著变化。

    此致、
    DDDOOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    我向 CapTIvate 团队提出了您的顾虑、下面是他们的反馈:

    *****

    在引脚对引脚和库兼容性方面、他们可以根据对 FRAM 存储器大小的要求、确定从 MSP430FR2633IRHBR 迁移到 MSP430FR2675/2676 32引脚 VQFN (RHB)封装。

    • 不需要进行硬件更改。
    • 对于固件、他们将需要下载最新 的 CapTIvate 设计中心 GUI 、其中包含支持 FR2675/2676器件以生成代码的最新库。
    • 如果用户想要在 FR2633和 FR2676之间切换代码、只需记住一点、FR2633库采用小型代码和小型数据存储器模型构建、FR2676库采用大型代码和大型数据存储器模型构建。 他们可以在 CCS->Project Properties->Processor Options 中更改这些选项。

    技术指南 和 电容式触控设计流程 应用报告中包含了第1代和第2代之间的差异、这些差异不会影响其当前的软件解决方案。

    *****

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Matt

    感谢您的回答。

    我收到了您对大代码和大数据存储器的描述、
    但我认为这意味着 ROM 的大小将增加、
    但我知道它不会影响用户使用的程序区域(FRAM)、这是可以的吗?

    我担心、即使您选择了大 FRAM 容量、也会影响用户可使用的程序区域。

    例如、用户使用的是 MSP430FR2633、程序容量几乎已满、
    但是、如果用户将器件更改为 MSP430R2675、我可以保留一个额外的16KB 空间吗? 或者用户的空间是否会更小?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DDDOOR,

    将项目设置切换为大型代码和大型数据模型将增大项目的内存占用量、但这是支持支持寻址更大20位内存地址空间的附加 CPU 函数所必需的。 与 MSP430FR2633 (MSP430FR2676为64KB、MSP430FR2675为32KB)相比、切换到更大的器件后、您将能够使用更多的程序存储器。

    就 ROM 而言、对于 MSP430FR2675和 MSP430FR2633而言、CapTIvate 库本身将略大一些、但 MSP430FR2675上有更大的 ROM 块来解决这种差异。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    我将确认以下内容、但无法使用 CCS 选择 FR2633。 我想在为 FR2633编译电容式电话样片设计时将程序容量与为 FR2676编译电容式电话样片设计时的程序容量进行比较。

    根据链接指南、
    据说、FR2676是 CCS 8.3时受支持的。
    www.tij.co.jp/.../slau803.pdf

    我安装了 CCS 8.3、但无法使用它。 此外、9.0也是相同的。

    ・CCS 错误消息

    请参阅以下详细信息...
    FR2676_CAPTIVATE-PHONE 演示
    当前无法识别器件"430M FR2676":
    -在现有 CCS 位置重新运行 CCS 安装程序、确保为您的器件选择了产品系列、如果没有、则继续安装。
    -请参阅"帮助">"检查更新"、以检查是否通过 CCS 更新提供对此器件的支持。
    -通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
    -或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。

    此致、
    DDDOOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDDOOR、

    我最终能够确认 MSP430FR2676在最新版本的 CCS (v9.0.1)上受支持。 我上传了最新版本 MSPWare 中的代码示例、构建时没有错误。


    我还在 CCS V8.3中执行了相同的测试、并确认了相同的结果。 您是否尝试过错误控制台为您提供的建议? 您可以使用 CCS 软件检查任何更新以确认您的软件包是最新的、第二个选项可以是重新运行安装程序以确保正确安装了最新的 MSP 产品系列资源。

    您可以执行上面列出的选项、或者只需升级到 CCS 的最新版本即可立即使用、适用于我们的任何最新器件。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我进行了更新。

    然后 CCS 将显示一条消息、如附件所示。

    然后我创建了一个新项目。没有随附的 MSP430FR2676、FR2675。 此外、

    我们检查了/ccs_base/msp430/include/mspcmd 的内容。

    我确认未包含有关 FR2676和 FR2675的文件。

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDDOOR、

    由于您尝试将软件更新到最新工具链失败、因此未成功导入最新的器件支持。

    我建议您完全卸载您使用的 CCS 版本、然后从头开始重新安装、确保在下载/安装过程中禁用任何防病毒软件。 此过程不会影响您当前的工程、因为它们位于 CCS 下载目录之外的工作区中。

    这种全新的安装应能解决您看到的问题、并随后允许您为 MSP430FR2676创建项目。

    此致、

    Matt