This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:中断触发的 GPIO 边沿速率

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/805992/msp432p401r-gpio-edge-rate-for-interrupt-trigger

器件型号:MSP432P401R

大家好、

现在、客户正在工业仪表中使用 MSP432。 它们设置了上升沿、以触发 P3.4上的中断、但遗憾的是、有时中断触发失败。 波形如下、上升时间更长。

 

但是、当它们修改 RC 值以 按如下方式缩短上升时间时、GPIO 中断良好。

那么触发 GPIO 中断的最大上升时间或最小边沿速率是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    没有与 GPIO 输入相关的最短或最长上升时间。 唯一的指导是信号的脉冲持续时间超过20ns。 端口 P3.4上有一个数字滤波器工具。 您能否通过清除此滤波器来测试性能是否发生变化? 我会尝试同样的方法。

    此致、
    Chris