尊敬的团队:
我们拥有 MSP430FR2633 CapTIvate MCU 开发套件。 我正在使用以下环境探索套件。
用于测试的 MSP CapTIvate 器件:
1) 1) CapTIvate 编程器修订版 C
2) 2) CapTIvate FR2633修订版 C
3) 3) CapTIvate 高灵敏度接近面板
系统环境:
1)操作系统: Ubuntu 18.04 LTS (64位、x86_64)
2)设计中心:1.80.00.30-Linux-x64
3) CCS:CCS9.0.00018_Linux-64
4) JDK:1.8.0_201
下面我对"CapTIvate 高灵敏度接近面板"的使用有疑问。 (附加图像作为参考) 
1) 1)从何处开始学习如何使用您的 API、如何使用 CCS 编写代码。 例如"Hello World"示例、不同的 API 等
2)在哪里可以参考任何示例、以一次从所有三个接近传感器(左、中和右区域传感器)访问电容数据。
3) 3)使用 Design Studio、我尝试将此板与接近传感器相连 、 下面是我的观察结果
-在自电容/互电容模式下、我始终得到元件数为"1"。 我无法增加传感器元件。
-由于这个原因、我在任何时候只从"左侧区域"获取电容值
-如何确保从所有3个传感器(左/中/右区域传感器)获取电容值。
希望听到您的声音。
谢谢你
Sujit Shinde