This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633:CapTIvate 样例项目、用于"高灵敏度接近面板"

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801716/msp430fr2633-msp430fr2633-captivate-sample-project-for-high-sensitivity-proximity-panel

器件型号:

尊敬的团队:

我们拥有 MSP430FR2633 CapTIvate MCU 开发套件。  我正在使用以下环境探索套件。

用于测试的 MSP CapTIvate 器件:
1) 1) CapTIvate 编程器修订版 C
2) 2) CapTIvate FR2633修订版 C
3) 3) CapTIvate 高灵敏度接近面板

系统环境:

1)操作系统: Ubuntu 18.04 LTS (64位、x86_64)

2)设计中心:1.80.00.30-Linux-x64
3) CCS:CCS9.0.00018_Linux-64
4) JDK:1.8.0_201

下面我对"CapTIvate 高灵敏度接近面板"的使用有疑问。 (附加图像作为参考)  

1) 1)从何处开始学习如何使用您的 API、如何使用 CCS 编写代码。 例如"Hello World"示例、不同的 API 等

2)在哪里可以参考任何示例、以一次从所有三个接近传感器(左、中和右区域传感器)访问电容数据。

3) 3)使用 Design Studio、我尝试将此板与接近传感器相连 、 下面是我的观察结果

-在自电容/互电容模式下、我始终得到元件数为"1"。 我无法增加传感器元件。

-由于这个原因、我在任何时候只从"左侧区域"获取电容值

-如何确保从所有3个传感器(左/中/右区域传感器)获取电容值。

希望听到您的声音。

谢谢你

Sujit Shinde

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujit、

    启动 CapTIvate 设计中心,单击“帮助”->“主题”,您将获得所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujit、

    遗憾的是、您显示的传感器板(CAPTIVATE-Proximity)已停产。

    如果您仍想使用此电路板、请安装旧的设计中心版本。

    e2e.ti.com/.../CapTIvateDesignCenter_2D00_1.60.00.07_2D00_linux_2D00_x64_2D00_installer.run

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢您的参与。 我已安装 DesignCenter 1.60。 并使用 CCS 运行了"ProximitySensor Code"示例。 但问题仍未解决。

    我尝试将此电路板与接近传感器 DesignCenter 1.60相连 、 我的观察结果与上述情况相同。

    -在自电容/互电容模式下、我始终得到元件数为"1"。 我无法增加传感器元件。

    -由于这个原因、我在任何时候只从"左侧区域"获取电容值

    -如何确保从所有3个传感器(左/中/右区域传感器)获取电容值。

    如您的帮助主题中所示、我 DesignCenter 中找不到"ximityGroupSensor"元素、因此我一次只能创建1个接近传感器、因此只能从左侧区域传感器接收数据。 我想、这是主要问题、无法在  DesignCenter 中找到/找到近端 GroupSensor、因此无法一次访问全部三个区域。

    感谢您的意见、以解决该问题。

    请查找所附图片以获取更好的信息。

    谢谢

    Sujit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujit、

    设计中心中有一个示例项目、File -> Open...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    感谢您的详细解释。 这解决了我的问题。 我能够从每个左/中/右传感器获取数据值。

    此外、还想了解以下内容:

    1) 1)如上图所示、创建"ximityGroupSensor"的过程是什么。

    2) 2)如何为每个左/中/右传感器提取电容变化值(以皮法为单位)。

    谢谢你。
    Sujit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujit、

    请参见技术指南的研讨会。
    software-dl.ti.com/.../ch_workshop.html
    这是联机版本,您也可以从帮助->主题中找到本地版本。