This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:Rev A & amp;B 之间的差异

Guru**** 2535360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799663/msp430f5659-differences-between-rev-a-b

器件型号:MSP430F5659

您好!

我们使用 MSP430F5659的修订版 A、一切正常、我们最近移到了修订版 B。电路板无法正常工作意味着软件卡住了、有没有原因? 版本 A 和版本 B 之间是否有差异?

我们使用的是外部19.2MHz 时钟、SW 在内部时钟上工作正常、但当转到外部(XT2)时、SW 卡死、

非常感谢、

HRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关器件版本之间的差异、请参阅勘误表、该勘误表可在器件的产品文件夹中找到。

    查看勘误表、版本 B 似乎修复了版本 A 中的两个勘误表、但这些修复似乎与 XT2无关。 因此、假设您的电路板布局和组件相同、并且只有 MSP430F5659修订版 B 换为修订版 A、 我怀疑 XT2的有效负载电容处于限值、并且 Rev B 器件的集成负载电容可能比 Rev A 器件略低或略高。 根据数据表、这个集成负载电容大约(或者通常) 1pF。

    在您的代码中、它可能会停止、因为它正在检查 XT2振荡器故障标志、该标志可能会由于负载电容不正确而被设置。 我会仔细检查 XT2的外部负载电容器是否正确。 MSP430Tm32kHz 晶体振荡 器应用手册是一个很好的参考。

    此外、确保 XT2DRIVE 位选择 XT2的工作频率范围。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    好的、将检查外部负载电容器、并将 XT2DRIVE 位更改为0x10以反映19.2MHz、

    将更新、

    非常感谢、

    HRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 请告诉我您发现的内容。 谢谢。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们检查了外部负载电容器、它看起来不错、关于 Rev A 和 B 上的 SW、在设置 UCSCTL7 = 0x800D 后、我们将获得 XT2OFFG =1、但 Rev A 工作正常、Rev B 不工作、我们需要设置/检查的其他任何东西?

    非常感谢

    HRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    好的、当我们更改 XT2OFF = 1时、我们没有得到 XT2OFFG 错误、但当 SELM=5而 MSP 复位时、当我们移动 SELM= 4时、问题是为什么、我们要设置 UCSCTL=0x91CD、 SELA = 5、SELS = 5、在文档中、它表示"101b = XT2CLK、否则 DCOCKDIV"这意味着什么?

    非常感谢、
    HRI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HRI、

    我想通过点击"TI 认为已解决"来暂时关闭此主题、因为我们正在离线讨论此主题。 如果您有任何新问题或疑问、请随时在我们的论坛上创建主题帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    好的、谢谢!

    HRI