This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355外部晶体

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801045/msp430fr2355-external-crystal

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好、

我从 MSP430FR2355 (launchpad)开始、并尝试找出时钟树(我可能会说它具有非常陡峭的学习曲线)。

因为我不需要低功耗模式并且希望以最大速度运行、所以添加最大速度晶体是否足够了?

我对如何配置时钟有点困惑、是否有适合新手的教程从基本步骤到最终配置进行了解释。

在询问这里之前、我已经完成了:

1.查看了示例,运行代码并验证范围。  

2.查看了控制器的数据表

3.观看了 TI 时钟资源视频(只是一般性讨论、没有可用的内容)

4.看了旧书(没有参考 FR2355)。

5.是否可以仅仅放置24MHz 锁(原理图)?

不要对我生气:)我觉得 ST 在 CubeMX (配置工具)上做得很好,而 TI 有 Grace,但他们放弃了。

编辑:添加了图片

BR、

N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    是的、你是对的。
    请查看本文档 www.ti.com/.../slau445i.pdf 的第3章 、您将找到所需内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我看到了它,但是你的确认是+1对我的想法,所以你得到了你的答案,得到了解决。。。