This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP4305437A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437, MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169386/msp430f5437a-msp4305437a

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5437

您好!

我有这个 TI 微控制器、上面有器件型号为"MSP4305437A Rev F"。

但是、当我通过 JTAG 将其连接到 flashpro 并执行自动编程时、我会看到以下错误:

我尝试将微控制器类型更改为 MSP430F5437、然后没有看到上面的错误。

我尝试参考 MSP430F5437的数据表、我可以看到它是 Rev-F  

如果它实际上是 MSP4305437、那么您能告诉我它上的器件型号为什么被称为 MSP4305437A 吗?

此致

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    MSP430F5437A 将标记 MSP430F5437A、而不是 MSP430F5437。

    如果您的器件标识仅为 F5437、则该器件应为 MSP430F5437、而不是 A

    F5437和 F5437A 是两个器件型号。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是微控制器的图像。 它显示为"M430F5437A"

    但当我连接到 flashpro 或通过 IAR 调试器时、显示器件是 MSP4305437、而不是 MSP4305437A

    您能告诉我为什么会看到这种差异吗?

    我还尝试从器件描述符中找到器件 ID、我可以看到器件 ID 是5437、而不是5437A。

    此致

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    设备 ID 是该值吗?

    只需一个器件? 或者不是?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、这是我看到的器件 ID 值。

    我只在器件上检查了器件 ID、在我拥有的其他器件上没有检查过相同的器件 ID。

    此致

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    离线讨论、我将通过消息与您联系。

    谢谢!

    此致

    Johnson