Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5738 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我对将 MCLK、SMCLK 和 ACLK 输出到已经连接到其他器件(LED 或 SPI_CS)的引脚有疑问。
我正在使用 MSP430FR5738微控制器(28引脚 QFN 封装)、这些 GPIO 当前连接到 LED (每个50 Ω 电阻器和一个 LED)。 我使用带有实际引脚的选择寄存器将它们设置为输出。
使用示波器、在没有任何振荡的情况下、除了稳定 VCC 之外、我看不到任何输出频率。
是否有一个电阻器和一个连接到该端口的 LED 会影响输出频率的功能? 如果是、我如何检查所有3个时钟频率而不将它们物理输出到端口?
我正在使用 MSP-FET 和 Spy-BI-Wire 来调试 MSP430FR5738。
提前感谢您回答我的问题。 我还随附了原理图以供参考。