This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:MCLK、SMCLK 和 ACLK

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799846/msp430fr5738-mclk-smclk-and-aclk

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我对将 MCLK、SMCLK 和 ACLK 输出到已经连接到其他器件(LED 或 SPI_CS)的引脚有疑问。

我正在使用 MSP430FR5738微控制器(28引脚 QFN 封装)、这些 GPIO 当前连接到 LED (每个50 Ω 电阻器和一个 LED)。 我使用带有实际引脚的选择寄存器将它们设置为输出。

使用示波器、在没有任何振荡的情况下、除了稳定 VCC 之外、我看不到任何输出频率。

是否有一个电阻器和一个连接到该端口的 LED 会影响输出频率的功能? 如果是、我如何检查所有3个时钟频率而不将它们物理输出到端口?

我正在使用 MSP-FET 和 Spy-BI-Wire 来调试 MSP430FR5738。


提前感谢您回答我的问题。 我还随附了原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    当然、连接到该端口的电阻器和 LED 会影响输出频率的功能。 在测量端口上的频率之前、您应卸下组件。
    同时、如果要测量来自端口的时钟、应将端口配置为 SMCLK/MCLK/ACLK 功能、而不是 GPIO 输出。 请找到外设示例、了解如何将端口配置为时钟输出、代码名为 MSP430FR57xx_CS_0x.c
    dev.ti.com/.../node