This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:与检测 MSP430 Launchpad 相关的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798001/msp-exp430f5529lp-issue-related-to-detecting-the-msp430-launchpad

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

您好!

最近我购买了 MSP430F5529LP LaunchPad。

我无法在我的 PC 中检测到它。 您能不能向我推荐检测方法。

正如用户指南中所述、我在将 BSL 按钮连接到 PC 时尝试长按 BSL 按钮、但未能检测到。

在浏览过几个论坛后、我发现需要安装驱动程序、并从 TI 网站下载了驱动程序。我无法修复此问题。您能帮助我继续。

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    您是否在设备管理器中遇到错误? 此外、您是否安装了 CCS? CCS 包含所需的驱动程序、如果您尚未安装此程序、则可以解决您的问题。 您可以在下面找到下载内容。

    www.ti.com/.../CCSTUDIO-MSP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。。。  

    我将在我的 PC 中下载此版本。 如果我在安装和检测端口时遇到任何问题、我将返回给您。

    我还想知道的另一件事是,我的笔记本电脑中有较旧版本的 CCS (6.2.0)。 是否可以与这款午餐垫一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过您提供的链接安装了该软件。 我收到此错误。 如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    您在 COM 端口的设备管理器中遇到错误吗?  如果没有错误、它应该与下面的内容类似。  

     

    我认为 CCS 6.2应该起作用、但我还建议安装 最新的 CCS 以获得最新的代码示例和错误修复。  可在下面找到。  您还可以考虑使用 CCS 云、并查看是否能够与之连接、因为它还应安装驱动程序。

    CCS 下载: http://www.ti.com/tool/CCStudio

    CCS Cloud: https://dev.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们将电源连接到电路板时、希望会有一些 LED 亮起、以指示器件已打开/关闭。  没有发生的情况..

    这是一个新的电路板、我们没有使用它对某些东西进行编程。  

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    如果您将其插入 USB、您是否看到任何 LED?  LED102 (靠近 USB 连接器)应亮起以显示 eZ-FET 正在工作。  如果没有、似乎电路板可能具有编程电路板所需的无法正常工作的 eZ-FET、或者您的 USB 电缆损坏。  您是否尝试过不同的 USB 电缆?  如果是这种情况、并且您已经使用电路板尝试了不同的电缆、您应该联系支持中心以了解有关更换电路板的信息。  

    https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTU1NzMyNDg2M3wwMTZhOTdjNTViOWUwMDFlNThhYjQwNDg5YmI4MDIwYjYwMDUwMGFlMDBkMWQ

    此外、如果您可以确认器件是否显示在器件管理器中、这仍然很有用。  如果您遇到错误或根本没有任何显示、这将有助于确认电路板上的 eZ-FET 电路存在问题。