您好!
最近我购买了 MSP430F5529LP LaunchPad。
我无法在我的 PC 中检测到它。 您能不能向我推荐检测方法。
正如用户指南中所述、我在将 BSL 按钮连接到 PC 时尝试长按 BSL 按钮、但未能检测到。
在浏览过几个论坛后、我发现需要安装驱动程序、并从 TI 网站下载了驱动程序。我无法修复此问题。您能帮助我继续。
此致、
Divya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
最近我购买了 MSP430F5529LP LaunchPad。
我无法在我的 PC 中检测到它。 您能不能向我推荐检测方法。
正如用户指南中所述、我在将 BSL 按钮连接到 PC 时尝试长按 BSL 按钮、但未能检测到。
在浏览过几个论坛后、我发现需要安装驱动程序、并从 TI 网站下载了驱动程序。我无法修复此问题。您能帮助我继续。
此致、
Divya
迪维亚
您在 COM 端口的设备管理器中遇到错误吗? 如果没有错误、它应该与下面的内容类似。
我认为 CCS 6.2应该起作用、但我还建议安装 最新的 CCS 以获得最新的代码示例和错误修复。 可在下面找到。 您还可以考虑使用 CCS 云、并查看是否能够与之连接、因为它还应安装驱动程序。
CCS 下载: http://www.ti.com/tool/CCStudio
CCS Cloud: https://dev.ti.com/
当我们将电源连接到电路板时、希望会有一些 LED 亮起、以指示器件已打开/关闭。 没有发生的情况..
这是一个新的电路板、我们没有使用它对某些东西进行编程。
请帮助我解决此问题
迪维亚
如果您将其插入 USB、您是否看到任何 LED? LED102 (靠近 USB 连接器)应亮起以显示 eZ-FET 正在工作。 如果没有、似乎电路板可能具有编程电路板所需的无法正常工作的 eZ-FET、或者您的 USB 电缆损坏。 您是否尝试过不同的 USB 电缆? 如果是这种情况、并且您已经使用电路板尝试了不同的电缆、您应该联系支持中心以了解有关更换电路板的信息。
此外、如果您可以确认器件是否显示在器件管理器中、这仍然很有用。 如果您遇到错误或根本没有任何显示、这将有助于确认电路板上的 eZ-FET 电路存在问题。