Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553-Q1 主题中讨论的其他器件:MSP430G2553
大家好、
我是 msp430g2553的初学者。 但是、我尝试使用 IR LED 来切换接收器中的4个不同 LED。 我有4个按钮、 发送器中有1个红外 LED、 接收器中有4个 LED、1tsop1838。 理论上、我知道为每个 LED 发送不同的信号更好。 因此、我需要创建4个不同的信号。 但问题是我不知道如何创建这个信号以及如何读取它。