This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553-Q1:msp430g2553

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/799411/msp430g2553-q1-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、

我是 msp430g2553的初学者。 但是、我尝试使用 IR LED 来切换接收器中的4个不同 LED。 我有4个按钮、 发送器中有1个红外 LED、 接收器中有4个 LED、1tsop1838。 理论上、我知道为每个 LED 发送不同的信号更好。 因此、我需要创建4个不同的信号。 但问题是我不知道如何创建这个信号以及如何读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MFU、

    您是否意味着要通过发送器板的4个按钮控制接收器板的4个通用 LED? 该命令应由 IR 在电路板之间传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    是的、我的意思是这样。 我有2个接收器和发送器电路。 我对在 TX 中创建信号感到困惑、之后我应该如何接收该信号?

    此致。