This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:陶瓷谐振器不工作

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/798911/msp430f149-ceramic-resonator-not-working

器件型号:MSP430F149

 4MHz 时负载电容的预期 ESR 是多少。 我无法从 TI 数据表或应用手册中找到该信息。

这就是我们配置时钟的方法、我们使用 MSP 430F149和 ECS-SR-B 陶瓷谐振器  


int MSP_Init( void )


_DINT();/*如果从应用程序代码返回,则禁用中断。 *

/*-------------------- \
|禁用看门狗。
------------------------------------------------------- *
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

/*----------------- \
|启动 LXFT1 (外部振荡器)并等待
|来吧。 然后将其设置为驱动 MCLK。
------------------------------------------------------- *
BCSCTL1 |= XTS;//设置 XTS 位以选择 LFXT1振荡器
_BIC_SR (OSCOFF);//打开振荡器
for (;;)//等待振荡器稳定

IFG1 &=~OFIFG;//清除 OSC 故障中断标志
延迟(1);//必须延迟50us 才能使标志有效
if ((IFG1 & OFIFG)=0)
中断;

BCSCTL2 |= SELM_3;//选择主时钟源作为 LFTX1振荡器
等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prajas、

    负载电容的 ESR 值应取决于振荡器本身。 您可以在振荡器文档中找到相关要求。

    但我们还有一份有关此主题的应用手册供您参考、您可以在第2.2节中找到一些指南
    www.ti.com/.../slaa322d.pdf