4MHz 时负载电容的预期 ESR 是多少。 我无法从 TI 数据表或应用手册中找到该信息。
这就是我们配置时钟的方法、我们使用 MSP 430F149和 ECS-SR-B 陶瓷谐振器
int MSP_Init( void )
{
_DINT();/*如果从应用程序代码返回,则禁用中断。 *
/*-------------------- \
|禁用看门狗。
------------------------------------------------------- *
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
/*----------------- \
|启动 LXFT1 (外部振荡器)并等待
|来吧。 然后将其设置为驱动 MCLK。
------------------------------------------------------- *
BCSCTL1 |= XTS;//设置 XTS 位以选择 LFXT1振荡器
_BIC_SR (OSCOFF);//打开振荡器
for (;;)//等待振荡器稳定
{
IFG1 &=~OFIFG;//清除 OSC 故障中断标志
延迟(1);//必须延迟50us 才能使标志有效
if ((IFG1 & OFIFG)=0)
中断;
}
BCSCTL2 |= SELM_3;//选择主时钟源作为 LFTX1振荡器
等等