This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:将 CAPTIVATE-PGRM 与我的目标 MCU 配合使用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/797965/msp430fr2522-using-the-captivate-pgrm-with-my-target-mcu

器件型号:MSP430FR2522

您好!

如果我想使用 CAPTIVATE-PGRM 来调整   目标 MSP430FR2522的触控性能、由于 FR2522上有2个 USCI_A0、哪个 USCI_A0应该连接到 CAPTIVATE-PGRM 的 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    因此、这两组 USCAORXD/USCAORXD 可被重新插接、引脚13和引脚12是 USCAORXD 和 USCAOTXD 的主要位置; PIN7和引脚8是次要位置、在代码生成模板中、我们将 USCAORXD 和 USCAOTXD 功能重新添加到引脚7和引脚8、以便我们可以释放 CAP0.0和 CAP0.1引脚以实现电容式触控功能。 要回答您的问题、应将 PGRM 板连接到 UART 的引脚7和引脚8。
    如果您使用 CapTIvate 设计中心生成代码、则可以在 CAPT_BSP.c 文件行69至78中找到 EUSCIA0重映射。

    您可以在 MSP430FR2522数据表第13页中找到重映射功能。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yiding。
    謝謝你,Yiding