This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:以最低功耗计算外部脉冲

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841247/msp430fr5969-counting-external-pulses-with-minimum-power-consumption

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我的客户希望使用 MSP430FR5969对传入的脉冲边沿进行计数。

我认为可以将信号连接到 Timer-A CLK。
例如、可使用 TA0CLK (P1.2)。


为了最大程度地降低功耗、芯片处于 LPM 模式、并由外部中断或 RTC 定期唤醒。
在这种情况下;
-计时器由来自 P1.2的外部时钟计时
- RTC 由32k VFXT 振荡器计时
那么、我想可以使用 LPM4、对吧?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、一郎  

    是的。 在这种情况下,可以使用 LPM4:。

    -计时器由来自 P1.2的外部时钟计时
    - RTC 由32k LFXT 振荡器计时

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的回复。
    您能确认一点吗?

    根据用户指南,图1-5和表1-2,OSCOFF = 1和所有时钟在 LPM4中被禁用。
    LFXT OSC 仍可用于 LPM4中的 RTC?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    答案是肯定的- LFXT OSC 可用于 LPM4中的 RTC。

    实际上、 如果低频外设请求、XT1CLK 和 VLOCLK 可在 LPM4期间激活。 您可以在 MSP430FR2355 数据表的表6-1后面找到注释。  

    我们在 MSP430FR5xx/6xx 文档中发现 LPM4功率模式的描述不匹配。 系统团队正在进行文档更新、并将在下一季度发布。 感谢您的反馈。  

    此致、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tashiro、  

    你还有其他问题吗?  

    如果我的评论对解决您的问题很有帮助、 请单击 此已解决我的问题  按钮以关闭此主题。   

    此致、  

    Lixin