你好。
我想使用由电池供电的 CapTIvate。
我想知道使用电池供电时按钮的数量和可实现的最小尺寸、因为电路板尺寸限制为80 x 80 mm。
您能给我一些关于这方面的建议吗?
根据以下文档、黄油应用会降低 CapTIvate 的灵敏度。
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想使用由电池供电的 CapTIvate。
我想知道使用电池供电时按钮的数量和可实现的最小尺寸、因为电路板尺寸限制为80 x 80 mm。
您能给我一些关于这方面的建议吗?
根据以下文档、黄油应用会降低 CapTIvate 的灵敏度。
此致、
U-SK
您好、U-SK、
你是对的。 电池供电可显著降低传感器的灵敏度。
对于非电池供电的应用、建议的按钮尺寸范围为8-12mm (典型值为10mm)。 对于电池供电的应用、如果它是自电容式传感器、您可以考虑将其提高50%。 这意味着电池应用中的典型尺寸为10mm 的按钮可能为15mm。 使用自电容按钮时、您必须小心附近的接地、例如 PCB 上的接地平面、因为这些会极大地降低自电容传感器的灵敏度。
对于互电容式按钮(键盘的典型值)、您应该能够使用12mm。 互感对接地耦合的依赖更小(自电容式传感器也是如此)、对传感器 RX 和 TX 电极之间耦合的依赖也更小。 这意味着互电容式传感器对于电池供电应用具有更高的灵敏度。
要确定可放置在80mm2区域内的按钮数量、您应该在按钮之间至少有一个手指间距的宽度、以防止相邻按钮的触摸信号交叉耦合。 例如、使用12毫米互电容按钮和12毫米按钮间距、您可以看到大约9个按钮。
最后、在设计电池供电设备时、一个非常重要的建议是对设计进行原型设计和测试、以确保获得预期的性能。