This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 CapTIvate 的按钮的最小电极尺寸

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840648/msp430fr2633-minimum-electrode-size-of-button-using-captivate

器件型号:MSP430FR2633

你好。

我想使用由电池供电的 CapTIvate。

我想知道使用电池供电时按钮的数量和可实现的最小尺寸、因为电路板尺寸限制为80 x 80 mm。

您能给我一些关于这方面的建议吗?

 

根据以下文档、黄油应用会降低 CapTIvate 的灵敏度。

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    你是对的。  电池供电可显著降低传感器的灵敏度。

    对于非电池供电的应用、建议的按钮尺寸范围为8-12mm (典型值为10mm)。  对于电池供电的应用、如果它是自电容式传感器、您可以考虑将其提高50%。  这意味着电池应用中的典型尺寸为10mm 的按钮可能为15mm。  使用自电容按钮时、您必须小心附近的接地、例如 PCB 上的接地平面、因为这些会极大地降低自电容传感器的灵敏度。

    对于互电容式按钮(键盘的典型值)、您应该能够使用12mm。  互感对接地耦合的依赖更小(自电容式传感器也是如此)、对传感器 RX 和 TX 电极之间耦合的依赖也更小。  这意味着互电容式传感器对于电池供电应用具有更高的灵敏度。

    要确定可放置在80mm2区域内的按钮数量、您应该在按钮之间至少有一个手指间距的宽度、以防止相邻按钮的触摸信号交叉耦合。  例如、使用12毫米互电容按钮和12毫米按钮间距、您可以看到大约9个按钮。

    最后、在设计电池供电设备时、一个非常重要的建议是对设计进行原型设计和测试、以确保获得预期的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够继续进行您的设计。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。