This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841592/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486

大家好、我们将两个 EVM:EVM430-FR6047和 TIDA-01486合并到一个 PCB 上、离开 LCD 并修改与 PC 的接口。 结果是一种更小的形尖设计。

我们想知道有关原始问题/解决方案(驱动 S1、S2、S3、S4、PD1和 PD2)的 mdofing 是否仍然有效?

或者是否在平均时间内建立了释放?

此致、

劳伦特

2M 工程有限公司

荷兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将检查您的问题并在稍后答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    在这里、我缺少您问题的背景信息。 您之前提到过一个帖子/问题吗?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    另一个问题是我们下载的补丁、其中包括用于修改6047 EVM 原始(嵌入式)软件的代码片段。 通过深入了解、我们已经确定了需要执行的操作。

    它是关于选择一组超声波传感器。

    无论如何感谢您的回复!

    此致、Laurent