请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件: TIDA-01486
大家好、我们将两个 EVM:EVM430-FR6047和 TIDA-01486合并到一个 PCB 上、离开 LCD 并修改与 PC 的接口。 结果是一种更小的形尖设计。
我们想知道有关原始问题/解决方案(驱动 S1、S2、S3、S4、PD1和 PD2)的 mdofing 是否仍然有效?
或者是否在平均时间内建立了释放?
此致、
劳伦特
2M 工程有限公司
荷兰