请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E411Y 大家好、
我现在有 一个使用 MK66FN2M0VMD18的设计。 总体规格还可以、但我想使用 TI 替代产品。 TI 的主要限制因素之一是需要120MHz 和180MHz 的时钟速度。 请告诉我 Simplelink 系列是否有替代产品、或者是否有我忽略过的另一个 MCU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我现在有 一个使用 MK66FN2M0VMD18的设计。 总体规格还可以、但我想使用 TI 替代产品。 TI 的主要限制因素之一是需要120MHz 和180MHz 的时钟速度。 请告诉我 Simplelink 系列是否有替代产品、或者是否有我忽略过的另一个 MCU。
您好 Kenka、
遗憾的是、SimpleLink 系列中没有任何运行速度超过120MHz 的 MCU。 您能否分享具体需要此高速功能的详细信息、以便我们能够评估是否可以使用120MHz SimpleLink 器件实现此功能?
如果要求是180Mhz、则我们可以查看 Hercules MCU 或 C2000 MCU。 另一个选项是 Sitara 处理器。
谢谢、
SAI