This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:需要更快的时钟-替代产品?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/841935/msp432e411y-need-a-faster-clock---alternatives

器件型号:MSP432E411Y

大家好、

我现在有 一个使用 MK66FN2M0VMD18的设计。 总体规格还可以、但我想使用 TI 替代产品。 TI 的主要限制因素之一是需要120MHz 和180MHz 的时钟速度。 请告诉我 Simplelink 系列是否有替代产品、或者是否有我忽略过的另一个 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenka、

    遗憾的是、SimpleLink 系列中没有任何运行速度超过120MHz 的 MCU。 您能否分享具体需要此高速功能的详细信息、以便我们能够评估是否可以使用120MHz SimpleLink 器件实现此功能?

    如果要求是180Mhz、则我们可以查看 Hercules MCUC2000 MCU。 另一个选项是 Sitara 处理器

    谢谢、

    SAI