This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433 EVM 套件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836035/msp430fr2433-msp430fr2433-evm-kit

器件型号:MSP430FR2433

我的客户已单独测试了 MSP430FR2433 EVM 套件、运行正常。 现在、他们正在尝试使用我们的网关板验证 MSP430FR2433 I2C BSL 模式、他们在这一点上有一些疑问。

EVM 套件工作 IO 电压为3.3V、客户 的网关板工作 IO 电压为1.8V。 因此、他们希望对 EVM 套件进行更改、使其能够在1.8V 电压下工作、以便直接将 EVM 套件与其网关板连接、从而验证 I2C BSL 模式。

 

您能否告诉我、使 EVM 套件能够在1.8V 电压下工作吗?

如果是、请建议对 EVM 套件进行更改、使其尽快在1.8V 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    MSP430FR2433不允许1.8V VCC 电源工作、 您可以在表5-2中找到 SVS 规格。 器件数据表的 PMM、SVS 和 BOR。

    对于您的用例、我想为您提供以下建议:

    在 两个器件 IO 之间添加了1.8V 至3.3V 电压电平转换器。

    2.检查网关板 IO 是否允许2.0V 高电平信号。 如果是、您可以尝试为 MSP430FR2433提供2.0V VCC、并直接连接这两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答-

    可以像这样完成 IO 连接

    I2C 线路呢? 此电平转换器电路是否适用于 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Anatya Vallabh"] I2C 线路怎么样? 此电平转换器电路是否适用于 I2C?[/quot]

    您好、Anatya、

    我完全确信它在 I2C 上运行良好。  可能只有 RES 的值和您选择的 NPN mos 会产生很少的差异。 这取决于传输速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试使用 MSP 平台 FR2433评估套件提供的 I2C BSL 支持、

    客户 正在使用“MSP430-i2cbsl-tool” 通过 BSL 模式刷写 MSP,但他们解锁器件失败,

     已尝试使用“MSP430Flasher.exe -b/e”(解锁受保护的 BSL/擦 除全部),但仍不使用

    这阻碍了我们进一步的发展,请帮助我们解决问题,

    已尝试硬件和软件 BSL 调用选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    感谢您的客户再次提出进一步的问题。

    对于 BSL 模式解锁器件问题、您能否更详细地描述一下您的客户是如何做的以及 显示了什么问题日志或现象? 以便我能够了解您的问题进度并帮助检查是否有任何解决方案。

    BTW、我建议仔细查看 BSL 和 MSP430Flaser 的用户指南、以确认您的客户正在顺利完成所有流程。

    MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)

    MSP Flasher 用户指南(修订版 E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 BSL 问题、日志如下所示-

    日志

     

    PI@raspberrypi:~ msp430/msp430-i2cbsl-tool $./msp430-i2cbsl-tool -n -i /dev/i2c-0 -s 0x48 -f ./firmware.txt

     

    ----------------------------------------

      TI MSP430 I2C Linux 引导加载程序01.00.00.00

    ----------------------------------------

    INFO:指定了 I2C 总线/dev/i2c-0

    INFO:指定了从机地址0x48

    INFO:指定了固件文件./firmware.txt

    信息:正在打开 TI-TXT 固件文件 firmware.txt ... 完成!

    INFO:找不到密码文件,默认为0xFFs。

    INFO:已跳过软件调用。

    INFO:正在尝试使用密码解锁设备... 失败!

    INFO:无法解锁设备。 重置密码并重试。

    INFO:已跳过软件调用。

    INFO:正在尝试使用密码解锁设备... 失败!

    INFO:无法解锁设备。 重置密码并重试。

    INFO:已跳过软件调用。

    INFO:正在尝试使用密码解锁设备... 失败!

    INFO:无法解锁设备。 重置密码并重试。

    INFO:已跳过软件调用。

    INFO:正在尝试使用密码解锁设备... 失败!

    INFO:无法解锁设备。 重置密码并重试。

     

    错误:尝试调用或解锁器件时(响应代码0x104)。

     清楚地显示“设备无法解锁”,并在提供的日志中突出显示。

    如何解锁设备?  这些设备附带特定的密码?  使用默认密码0xFF 的工具是否正常?  如果不是,该芯片组使用的密码文件是什么?

     

    目标是

     

    使用 Raspberry PI 作为主机通过 I2C BSL 将 testapp.txt (通过 CCS 创建)刷写到 MSPFR2433芯片

     Tessolve 已经 按照文档 SWRA500 --使用 Linux 通过 I2C 更新 MSP430Tm固件来实现相同的目标,但最终会出现以下提到的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    有关上述问题和日志的任何反馈,请告诉我。

    阿纳蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    很抱歉耽误你的回答。 我将检查您的记录并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    将日志与 SWRA500图4中的日志进行比较时、 调用 BSL 过程可能会出现一些问题、该过程显示在日志"INFO:未找到密码文件、默认为0xFFs"之后。  

    如下面的文档所述、您能否使用 SLAU550来检查 BSL 调用是否存在任何问题。

    执行 BSL 更新的另一个重要设计要求是有一种在 MSP430器件上调用 BSL 模式的方法。 对于 MSP430、以下是调用 BSL 的方法:硬件调用和软件调用。 硬件调用要求用户向 TEST 和 RESET 引脚施加特定的时序脉冲。 软件调用要求用户拥有一个自定义的 I 2C 命令处理程序、该处理程序会将程序计数器更改为进入 BSL 模式。 有关软件和硬件 BSL 调用的详细信息、请参阅特定的 BSL 设计指南(请参阅《MSP430FR57xx、MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR68xx 和 MSP430FR69xx 引导加载程序(BSL)用户指南》[SLAU550])。