Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433
我的客户已单独测试了 MSP430FR2433 EVM 套件、运行正常。 现在、他们正在尝试使用我们的网关板验证 MSP430FR2433 I2C BSL 模式、他们在这一点上有一些疑问。
EVM 套件工作 IO 电压为3.3V、客户 的网关板工作 IO 电压为1.8V。 因此、他们希望对 EVM 套件进行更改、使其能够在1.8V 电压下工作、以便直接将 EVM 套件与其网关板连接、从而验证 I2C BSL 模式。
您能否告诉我、使 EVM 套件能够在1.8V 电压下工作吗?
如果是、请建议对 EVM 套件进行更改、使其尽快在1.8V 下工作。