This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:请求审查冷环境中 DCO 不稳定振荡

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838989/msp430fr2433-request-for-review-of-dco-unstable-oscillated-in-cold-environment

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433MSP430WARE

您好、社区成员、


由于我要将 DCO 频率设置为4.9152MHz、因此 DCORSEL 设置为2。
但是、MSP430FR2433中有一些芯片、DCO 在寒冷环境中复位时会振荡不稳定。

显然、导致此症状的芯片再次出现。
140个芯片中有3个得到确认。

每块芯片发生的温度都有变化。

器件 A:约-30度
器件 B:约-35度
器件 C:约-38度

当每个芯片降低到相应的温度时、现象发生率为100%。
LaunchPad (MSP-EXP430FR2433)上也发生了这种现象。
下面是证实这种现象的示例软件。
根据 MSP430Ware 的"cs_ex1_DCO1MHzSWTrim.c"、它被改变、以便 DCO = 4.9152MHz。
即使在"privateCSComputeDCOFTrim ()"中 DCOFTRIM 循环为0到7,DCO 抽头也不会成为适当的值,DCO 也不会稳定地振荡。


查看数据表(图5-5)、我们认为 DCORSEL = 2适合设置 DCO = 4.9152MHz。
此外、图5-5中的温度范围写为 TA =-40°C 至85°C

上一条评论说:“DCO 在给定温度下超出范围。”。
但我认为、正确的做法是设置 DCORSEL = 2、以便在整个温度范围内使 DCO = 4.9152MHz 振荡。

您认为这是芯片缺陷吗?
请告诉我 TI 成员的意见?

如果这个问题没有得到解决、我们的工作就无法在 project.e2e.ti.com/.../7853.cs_5F00_ex1_5F00_DCO1MHzSWTrim_5F00_Modify.zip 上继续下一步

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    您能描述一下振荡器不稳定是什么意思吗? 你有数据吗? 在低温下、您到底看到了什么?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    GIF 动画包含在以下 zip 文件中。

    e2e.ti.com/.../DCO_5F00_waveform.zip

    我表示不稳定、因为 DCO 重复从大约2MHz 变为4.9152MHz。

    即使 DCOFTRIM 更改为0至7之间的任何值、DCO 抽头也始终为511。

    最恰当的考虑。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    您是否看到了数据?
    我 m 等待您的意见。

    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您提供的所有信息。 我有一些想法:

    上图5.5所示范围的中心频率可能比每个"组"中的边沿频率更稳定。 您在上面突出显示的 DCORSEL 部分似乎在4.9MHz 的"边沿"上。 当 DCOFTRIM = 0时、可能值得尝试设置 DCORSEL = 3:

    4.9MHz 似乎更集中在这里、并且可以在较低的温度下提供更稳定的性能。

    谢谢、

    Mitch