主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433、 MSP430WARE
您好、社区成员、
由于我要将 DCO 频率设置为4.9152MHz、因此 DCORSEL 设置为2。
但是、MSP430FR2433中有一些芯片、DCO 在寒冷环境中复位时会振荡不稳定。
显然、导致此症状的芯片再次出现。
140个芯片中有3个得到确认。
每块芯片发生的温度都有变化。
器件 A:约-30度
器件 B:约-35度
器件 C:约-38度
当每个芯片降低到相应的温度时、现象发生率为100%。
LaunchPad (MSP-EXP430FR2433)上也发生了这种现象。
下面是证实这种现象的示例软件。
根据 MSP430Ware 的"cs_ex1_DCO1MHzSWTrim.c"、它被改变、以便 DCO = 4.9152MHz。
即使在"privateCSComputeDCOFTrim ()"中 DCOFTRIM 循环为0到7,DCO 抽头也不会成为适当的值,DCO 也不会稳定地振荡。
查看数据表(图5-5)、我们认为 DCORSEL = 2适合设置 DCO = 4.9152MHz。
此外、图5-5中的温度范围写为 TA =-40°C 至85°C
上一条评论说:“DCO 在给定温度下超出范围。”。
但我认为、正确的做法是设置 DCORSEL = 2、以便在整个温度范围内使 DCO = 4.9152MHz 振荡。
您认为这是芯片缺陷吗?
请告诉我 TI 成员的意见?
如果这个问题没有得到解决、我们的工作就无法在 project.e2e.ti.com/.../7853.cs_5F00_ex1_5F00_DCO1MHzSWTrim_5F00_Modify.zip 上继续下一步
此致。
Cruijff