This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:不发送 UART 数据、在什么条件下会发生 MSP432E401Y TX 中断?

Guru**** 2539820 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837833/msp432e401y-no-uart-data-is-sent-under-what-conditions-will-the-msp432e401y-tx-interrupt-occur

器件型号:MSP432E401Y

不发送 UART 数据、在什么情况下会发生 MSP432E401Y UART TX 中断?
是否必须进行数据传输才能生成 TX 中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一段时间没有在这个主题上看到任何活动、因此我将继续并关闭它。 如果您仍遇到问题、请随时重新打开主题帖或创建引用此主题的新主题帖(如果已锁定)。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawei、您好!

    如果此问题与链接的"原始问题"有关、我就回答了该帖子。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawei、您好!

    [引用用户="Dawei Zhou "]…… 在什么条件下会 发生 MSP432E401Y UART TX 中断?

    我不理解这个问题吗? 您讨论的是哪个示例/应用? 这个问题是关于 ROM 引导加载程序上 UART 中断是如何发生的?  如果此问题与 链接的帖子有关 、那么我已回答了该帖子。

    如果这与链接的帖子无关、请提供更多信息。

    根据到目前为止提供的信息、我无能为力。 我将关闭此帖子、直至您提供更多信息。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢你的帮助。

    在我的引导加载程序中、有一个 txbuffer。 需要在 TX 中断处理程序中发送 txbuffer。 我是否有任何方法可以直接触发 TX 中断? 或者必须首先通过引导加载程序中的串行端口发送一些数据。 是否有方法直接生成 TX 中断? (现在我发现 MSP432E401Y 仅在先发送一些数据后才会生成 TX 中断)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawei、您好!

    [引用 USER="Dawei Zhou "]现在我发现 MSP432E401Y 仅在先发送一些数据后才会生成 TX 中断

    请参阅 TRM 以了解生成 UART TX 中断的条件。 我已添加以下屏幕截图:

    [引用用户="Dawei Zhou "]我是否可以通过任何方式直接触发 TX 中断?

    正确设置中断后、可以通过使用 Driverlib API 传输数据来触发 TX 中断。 请参阅 文件夹/examples/nortos/MSP_EXP432E401Y/driverlib.中任何示例中的 uartstdio.c 文件

    谢谢、

    SAI