请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 我想使用端口 J 引脚6和7作为 MSP430Fr5969控制器上的输出。
在 GPIO 初始化期间,使用以下指令将所有端口输出并设置为低电平:
P1DIR = 0xFF;
P2DIR = 0xFF;
P3DIR = 0xFF;
P4DIR = 0xFF;
PJDIR = 0xFFFF;
P1OUT = 0x00;
P2OUT = 0x00;
P3OUT = 0x00;
P4OUT = 0x00;
PJOUT = 0x0000;
但是、当我尝试将端口 J 的 GPIO 6和7置为高电平时、它不会将引脚设置为高电平。
MSP430Fr5969控制器上的端口 J 是否有任何特殊设置、因为端口 J 上的引脚也与 JTAG 连接共享。
我正在使用 GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN6)将引脚设置为高电平
端口1的引脚6和引脚7也会出现同样的情况。
如果我错过了一些东西、请告诉我
相关信息
Aalakh Devari