This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:端口 J I/O 问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/840132/msp430fr5969-port-j-i-o-issue

器件型号:MSP430FR5969

我想使用端口 J 引脚6和7作为 MSP430Fr5969控制器上的输出。

在 GPIO 初始化期间,使用以下指令将所有端口输出并设置为低电平:

P1DIR = 0xFF;

P2DIR = 0xFF;

P3DIR = 0xFF;

P4DIR = 0xFF;

PJDIR = 0xFFFF;

 

P1OUT = 0x00;

P2OUT = 0x00;

P3OUT = 0x00;

P4OUT = 0x00;

PJOUT = 0x0000;

 

但是、当我尝试将端口 J 的 GPIO 6和7置为高电平时、它不会将引脚设置为高电平。

MSP430Fr5969控制器上的端口 J 是否有任何特殊设置、因为端口 J 上的引脚也与 JTAG 连接共享。

 

我正在使用 GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN6)将引脚设置为高电平

端口1的引脚6和引脚7也会出现同样的情况。

如果我错过了一些东西、请告诉我

相关信息

Aalakh Devari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aalakh:

     您可能缺少此代码:PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;


    供您参考的正常程序:  

    #include 
    
    int main (void){
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器
    
    //配置 GPIO
    PJDIR |= BIT6 | BIT7;
    PJSEL0 &=~(BIT6 | BIT7);
    PJSEL1 &=~(BIT6 | BIT7);
    
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
    //现在以无限循环闪烁 LED。
    while (1){
    PJOUT ^= BIT6; // PJ.6 =切换
    PJOUT ^= BIT7; // PJ.7 =切换
    __DELAY_CYCLES (100000);
    }
    } 

    此致

    Johnson