This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F413:比较器 A CAO 引脚

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/839618/msp430f413-comparator-a-cao-pin

器件型号:MSP430F413

在《MSP430x4xx 系列用户指南》(slau056b)中看到了上述声明。

这是否意味着 MSP430F413输入引脚47 (P16/CA0)的比较器输入需要连接一个电阻器

(100K)接地。

我的当前设计如图所示开放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两张照片是坏的。 对于未使用的引脚、请遵循以下要求。 未使用的 GPIO 应配置为端口功能、输出方向。 并 在 PC 板上保持未连接状态、以降低功耗。