我使用的是 IAR 和 FET430UIF V1.4a、固件由 IAR 7.12.3更新。 在项目选项中选择了 FR5994。 (我还尝试将 eZ-msp2013用作 FET。 不确定这是否应该适用于与 FR59xx 目标的通信。)
这是令人尴尬的。 它闻起来像是一种新人错误。
我可以成功地与使用 Spy BiWire 的80引脚 PN 封装的 FZ5994通信、但使用 SBW 失败、与使用48引脚 RGZ 封装的任何我自己的目标通信。 很明显、对吧? 有线错误! 除了我已经检查过它之外、我还可以、它看起来正常:JTAG 连接器的引脚1连接到处理器的引脚23 (RST/SBWTDIO)、JTAG 的引脚7连接到引脚22 (TEST/SBWTCK)。 电源和接地、当然、电压表显示我有电源。 欧姆计表示右侧引脚连接在一起、两个网络都未接地。 我为我的原型制作了一个用于松散芯片的插座板和一个探针夹具、并使用它们的焊接芯片。 也不会响应。 IAR 显示未找到或不受支持。 我已经订购了新的处理器、并在插座板中联系了它们、在插入时采取了静态预防措施、以防我使用静态或焊接方法杀死了之前的处理器。 始终显示相同的消息。
勘误表列出了无调试问题。
那么、在将 RGZ 封装与 SBW 搭配使用时、是否有任何已知陷阱等待谨慎?