This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:SBW 可访问48引脚(RGZ)封装

Guru**** 2587145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835520/msp430fr5994-sbw-access-to-48-pin-rgz-package

器件型号:MSP430FR5994

我使用的是 IAR 和 FET430UIF V1.4a、固件由 IAR 7.12.3更新。 在项目选项中选择了 FR5994。 (我还尝试将 eZ-msp2013用作 FET。 不确定这是否应该适用于与 FR59xx 目标的通信。)

这是令人尴尬的。 它闻起来像是一种新人错误。

我可以成功地与使用 Spy BiWire 的80引脚 PN 封装的 FZ5994通信、但使用 SBW 失败、与使用48引脚 RGZ 封装的任何我自己的目标通信。 很明显、对吧? 有线错误! 除了我已经检查过它之外、我还可以、它看起来正常:JTAG 连接器的引脚1连接到处理器的引脚23 (RST/SBWTDIO)、JTAG 的引脚7连接到引脚22 (TEST/SBWTCK)。 电源和接地、当然、电压表显示我有电源。 欧姆计表示右侧引脚连接在一起、两个网络都未接地。 我为我的原型制作了一个用于松散芯片的插座板和一个探针夹具、并使用它们的焊接芯片。 也不会响应。 IAR 显示未找到或不受支持。 我已经订购了新的处理器、并在插座板中联系了它们、在插入时采取了静态预防措施、以防我使用静态或焊接方法杀死了之前的处理器。 始终显示相同的消息。

勘误表列出了无调试问题。

那么、在将 RGZ 封装与 SBW 搭配使用时、是否有任何已知陷阱等待谨慎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是 Launchpad 与定制版本不同、而不是封装之间的版本。

    根据硬件工具用户指南(SLAU278AE)重新检查您的电路、图2-3。  

    常见的嫌疑人:  

    1) RST 电路(您需要为此供电)

    2) VCC 工具与 VCC 目标(从您的描述中不清楚您想要哪一个、而只是按照箭头进行操作)

    3) AVCC 和 DVCC 均受电(应来自相同的源[参考数据表(SLASE54B) 5.3节注释(1)])

    回答您的问题:我很确定 eZ430编程器不会成功。 我认为 FETUIF 应该成功、但您也可以通过点击 J101在 Launchpad 上使用编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好、感谢您对此主题的回复和支持。 我同意您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce!

    根据您的建议、我现在有一个用于制造的分接板、用于将 Launch Pad FET 连接到我的目标、并将外部 FET 连接到 Launch Pad 目标。 这应该有助于摆脱老鼠。

    同时:

    1) 1) RST 也是这个部件上的 SBWTDIO、这样引脚在使用 SBW 时受 FET 的控制、我正在这样做。 我真的需要外部 R 和 C 吗? (他们因其他原因而在那里、并遵守2.2nF 规则。 只是好奇而已。)

    2) 2)我使用的从 FET 到6引脚连接器的适配器、我成功地为 EZ 中的旧 F2013目标供电并与之进行通信、就像我希望我这样做。

    3) 3)在这两种情况下、所有电源引脚均连接在一起。

    看起来是 a)我的两个目标都是错误的(总是第一个可疑的、但在这里进行了检查和重新检查)或者 b) MSP-FET430不能使用这个部件。 分组讨论应该让我区分一下。

    Phil  eap@rockisland.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    这次的休息告诉我应该怎么做,所以我很高兴去,但情况很奇怪。

    LaunchPad 中的 FET 将与任何对象、其自己的目标、用于完整性检查的 F2013目标以及插座和原型目标中的48引脚封装进行通信。 。 它可以正常工作。

    旧的 FET430UF 将与 LaunchPad 中的大封装通信。 它将  通过我用于48引脚封装的同一连接器与 F2013目标通信。

    但它不会与插座或原型目标中的小型封装进行通信。

    这是一个反直觉的测试、我再次仔细地完成了所有测试。 结果相同。

    我知道如何继续、但我不理解这一点。 我猜我不必这么做。

    感谢您的建议

    尽情享受、

    Phil Ekstrom