This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60431:功耗计算

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60431, MSP430FR6047, MSP430FR6043, TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/837269/msp430fr60431-power-consumption-calculation

器件型号:MSP430FR60431
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047MSP430FR6043TIDM-1019

你好

我正在设计超声波水流量计的新设计。 我使用 MSP430FR60431进行计量。

μA 介绍了3 μ A 的总电流消耗、每秒显示1组结果、这意味着每小时大约10.8uA。

这些数字将仅在大约3个月内消耗我们的电池。

其他水表制造商承授人电池寿命约为10年!!!

我的计算是否缺少任何数据?

请在这方面帮助我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    3uA 来自我们嵌入了 MSP430FR6043的水表 EVM msp430fr6047系列。 更多详细 信息 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf 您可以与我们的 EVM 进行硬件比较、以查看电路板上是否有其他功耗。

    但即使电流为10uA、 也可以使电池寿命长达10年。 水表中最常用的电池是18650、其中包含2600mah。

    2600/(10*10^-3)=260000h  260000/24=10833天10833/366=29年

    您使用哪种电池?

    此致

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一页中的 MSP430FR6043状态数据表

    总流耗约为3 μ A、每秒 μA 1组结果

    和 TI Designs:TIDM-1019

    适用于水流测量的超声波传感子系统参考设计

    第37页描述了每秒3uA 的详细信息

    这是否意味着我每小时只能获得一组结果?!!!

     对于 OIML R49绞合、这是可以接受的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ahmed、我正在做一个类似的项目、如果你想合作、我没有任何问题。

    是   的、μA μA 消耗3 μ A 的总电流消耗、每秒1组结果、即10.8mA、而不是10.8 μ A、则计算中出错。

    μA,如果3 μ A 用于一个 dTOF,则计算结果将是2600mAH 电池:

    2600/10=260h  260/24=10.833天、这是非常高的功耗。

    我面临相同的问题、无法计算功耗。

    现在的 μA 是 Gary、计算一个 dTOF 还是3600 dTOF 需要3 μ s?

     μA 3 μ F 电容用于1dTOF、请为我提供一个电池、该电池可以在 TI 声明计量 SoC 是同类产品中最佳的情况下保持此系统10年。

    最后、我需要一份更新版本的用户指南、其中说明每小时的功耗、以作为客户的说服材料、因为我们与 TI 合作是因为 TI 是一家值得信赖的公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahmed

    感谢您的信任。 我对您的观点有一些疑问

    您是否阅读 过本文档 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf 的3.2.2.5节 ?

    图26中的平均电流为3.83uA

    我不  μA "   μA 系统消耗3 μ A 的总电流消耗、每秒1组结果、即10.8mA、而不是10.8 μ A"的含义。 为什么它是10.8mA? 您能告诉我您如何获得它吗?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    3.8uAX3600 = 13.79mA/h

    该计算是否正确?

    如果正确、这意味着330.9mA/天和187.3A/年!!!

    您将花费大约10年的电池寿命、这是不可能的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是您的计算方式。

    您可以看到 mAh 的含义:

    例如、3000mAh 电池可以为电流为100mA (平均电流)的器件供电30小时。 一个10uA 的器件只能持续300000小时。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着每秒读数1组的功耗为3.8uA (1小时内每3600读数为3.8uA)?

    如果正确、请清除数据表上的此信息、因为这对读者来说是很困惑的。

    请为我确认

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉让人困惑。  每秒读数的1组表示采样率为1SPS (每秒采样)。  

    最恰当的考虑

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想我们都将在这里圈起来。

    让我问一下 Gary、更简单的问题。

    如果我有1000mAh 电池、它会使超声波计量系统保持开启状态多长时间(计算 dTOF)?

    MCU 将消耗多少电流来执行1 dTOF 和3600 dTOF?

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在此处清除平均电流的含义。 平均电流与时间无关。(请勿将3600乘以) mAh 使用平均电流。 恐怕您还没有完全接受 mAh 的含义。 您可以看到此页面 https://www.ubergizmo.com/what-is/mah-milliamp-hours/

    请仔细观看视频以了解 mAh 的含义。 谢谢

    此致

    Gary