主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047、 MSP430FR6043、 TIDM-1019
你好
我正在设计超声波水流量计的新设计。 我使用 MSP430FR60431进行计量。
μA 介绍了3 μ A 的总电流消耗、每秒显示1组结果、这意味着每小时大约10.8uA。
这些数字将仅在大约3个月内消耗我们的电池。
其他水表制造商承授人电池寿命约为10年!!!
我的计算是否缺少任何数据?
请在这方面帮助我
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在设计超声波水流量计的新设计。 我使用 MSP430FR60431进行计量。
μA 介绍了3 μ A 的总电流消耗、每秒显示1组结果、这意味着每小时大约10.8uA。
这些数字将仅在大约3个月内消耗我们的电池。
其他水表制造商承授人电池寿命约为10年!!!
我的计算是否缺少任何数据?
请在这方面帮助我
谢谢
你(们)好
3uA 来自我们嵌入了 MSP430FR6043的水表 EVM msp430fr6047系列。 更多详细 信息 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf 您可以与我们的 EVM 进行硬件比较、以查看电路板上是否有其他功耗。
但即使电流为10uA、 也可以使电池寿命长达10年。 水表中最常用的电池是18650、其中包含2600mah。
2600/(10*10^-3)=260000h 260000/24=10833天10833/366=29年
您使用哪种电池?
此致
Gary
您好!
Ahmed、我正在做一个类似的项目、如果你想合作、我没有任何问题。
是 的、μA μA 消耗3 μ A 的总电流消耗、每秒1组结果、即10.8mA、而不是10.8 μ A、则计算中出错。
μA,如果3 μ A 用于一个 dTOF,则计算结果将是2600mAH 电池:
2600/10=260h 260/24=10.833天、这是非常高的功耗。
我面临相同的问题、无法计算功耗。
现在的 μA 是 Gary、计算一个 dTOF 还是3600 dTOF 需要3 μ s?
μA 3 μ F 电容用于1dTOF、请为我提供一个电池、该电池可以在 TI 声明计量 SoC 是同类产品中最佳的情况下保持此系统10年。
最后、我需要一份更新版本的用户指南、其中说明每小时的功耗、以作为客户的说服材料、因为我们与 TI 合作是因为 TI 是一家值得信赖的公司。
您好 Ahmed
感谢您的信任。 我对您的观点有一些疑问
您是否阅读 过本文档 http://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf 的3.2.2.5节 ?
图26中的平均电流为3.83uA
我不 μA " μA 系统消耗3 μ A 的总电流消耗、每秒1组结果、即10.8mA、而不是10.8 μ A"的含义。 为什么它是10.8mA? 您能告诉我您如何获得它吗?
此致
Gary
你(们)好
请在此处清除平均电流的含义。 平均电流与时间无关。(请勿将3600乘以) mAh 使用平均电流。 恐怕您还没有完全接受 mAh 的含义。 您可以看到此页面 https://www.ubergizmo.com/what-is/mah-milliamp-hours/
请仔细观看视频以了解 mAh 的含义。 谢谢
此致
Gary