This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:将 MSP430血压库(http://www.ti.com/tool/TIDM-BPM)用于 CC2650

Guru**** 2596505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835811/ccs-cc2650-using-msp430-blood-pressure-library-http-www-ti-com-tool-tidm-bpm-for-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CC2650 BLE 测量血压,并遵循 MSP430的参考设计(http://www.ti.com/tool/TIDM-BPM ),但由于 没有通过 原始值的规定,因此无法使用血压库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    遗憾的是、该库可能不支持 CC2650、因为它具有与 MSP430不同的架构。 您可能需要从 MSP430手动获取原始 ADC 值、并通过 UART 将其发送到 CC2650。 否则、您需要在不使用 MSP430的情况下在 CC2650上实现相同的功能、这可能很有挑战性。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应,我不能使用 MSP430和 CC2650,因为这两种产品的尺寸受限,成本也会增加。我可以根据参考设计实现硬件,任何人都可以帮助我处理算法,我 将获得如下所示的图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    这取决于应用程序级别、您必须自行开发。