请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 您好!
我在示波器中查看了"UPS 和 DNS GAP"和"UPS0至 UPS1 GAP"时序。 时序高于 GUI 配置的值。
我将 UPS/DNS 间隔设置为8000us、但测量值为9.7ms。 UPS0/UPS1间隙设置为150ms、但测量值为187ms。
GUI 版本:02_20_00_19
软件版本:02_20_00_12
此致、Holger