This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:GUI UPS/DNS GAP 时序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/836192/msp430fr6043-gui-ups-dns-gap-timing

器件型号:MSP430FR6043

您好!
我在示波器中查看了"UPS 和 DNS GAP"和"UPS0至 UPS1 GAP"时序。 时序高于 GUI 配置的值。
我将 UPS/DNS 间隔设置为8000us、但测量值为9.7ms。 UPS0/UPS1间隙设置为150ms、但测量值为187ms。

GUI 版本:02_20_00_19
软件版本:02_20_00_12

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在这个版本中、这些时序不是使用精度实现的。  目前、这些时序包括额外的唤醒和处理开销、因此 UPS0至 UPS1的间隙在测量之间可能会有所不同。  下一版本将使用非阻塞计时器、该计时器应提供一致的计时。  

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、
    该释放计划何时执行?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这应该是10月底。

    BR、
    Leo