您好 Fourm、
这里有一个简单的问题。 SPI 输出是否始终处于活动状态? 如果是这样、当从器件端是另一个 MSP430FR 处理器时、无需使用上拉或下拉电阻器浪费电能。
这些处理器上是否有任何三态输出?
感谢您阅读本书、
Robert。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fourm、
这里有一个简单的问题。 SPI 输出是否始终处于活动状态? 如果是这样、当从器件端是另一个 MSP430FR 处理器时、无需使用上拉或下拉电阻器浪费电能。
这些处理器上是否有任何三态输出?
感谢您阅读本书、
Robert。
您好、Robert、
如果您不关闭 SPI、它将始终处于活动状态。 当 不发送数据时、SOMI 或 SIMO 可为高电平或低电平。 这取决于最后发送的数据。 当 没有数据发送时、CLK 可以是高电平或低电平。 具体取决于您的配置。
我们没有任何 三态 机制。 但您可以将输入视为 高电阻 状态。
我 不清楚" 当从器件端是另一个 MSP430FR 处理器时、无需使用上拉或下拉电阻浪费电能。"
伊斯天
您好、伊斯天、
感谢您的回答。 我不认为有三态输出、因为我在所有文档中都没有看到任何有关它的内容。
如果 USCWRST 为高电平、则可以对寄存器进行写入、这是很好的、因为有多个 SPI 目的地要处理。 但在此期间、SPI 输出会发生什么情况? 它们是否留空? 我想他们会坐在零。
至于通过电阻器将输入连接到高电平或低电平、如果驱动输入的输出极性相反、则电阻器消耗电流。 在使用上拉或下拉进行设计时、必须注意将输出的大部分时间保持在与上拉、上拉或下拉或电流相同的极性、并浪费能量。
那么、我想现在的问题是、当 USCWRST 为高电平时、输出、时钟和 SIMO 会怎么做?
感谢您的观看、
Robert。