This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:不发送时 SPI 输出的状态...

Guru**** 2586995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/860957/msp430fr4133-state-of-spi-outputs-when-not-transmitting

器件型号:MSP430FR4133

您好 Fourm、

这里有一个简单的问题。 SPI 输出是否始终处于活动状态? 如果是这样、当从器件端是另一个 MSP430FR 处理器时、无需使用上拉或下拉电阻器浪费电能。

这些处理器上是否有任何三态输出?

感谢您阅读本书、

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果您不关闭 SPI、它将始终处于活动状态。  当  不发送数据时、SOMI 或 SIMO 可为高电平或低电平。 这取决于最后发送的数据。 当  没有数据发送时、CLK 可以是高电平或低电平。 具体取决于您的配置。

    我们没有任何 三态 机制。 但您可以将输入视为 高电阻 状态。

    我 不清楚" 当从器件端是另一个 MSP430FR 处理器时、无需使用上拉或下拉电阻浪费电能。"

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的回答。 我不认为有三态输出、因为我在所有文档中都没有看到任何有关它的内容。

    如果 USCWRST 为高电平、则可以对寄存器进行写入、这是很好的、因为有多个 SPI 目的地要处理。 但在此期间、SPI 输出会发生什么情况? 它们是否留空? 我想他们会坐在零。

    至于通过电阻器将输入连接到高电平或低电平、如果驱动输入的输出极性相反、则电阻器消耗电流。 在使用上拉或下拉进行设计时、必须注意将输出的大部分时间保持在与上拉、上拉或下拉或电流相同的极性、并浪费能量。

    那么、我想现在的问题是、当 USCWRST 为高电平时、输出、时钟和 SIMO 会怎么做?

    感谢您的观看、

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    经过深思熟虑、向其他 SPI 器件添加处理器可能不是一个好主意。 SOMI 必须为三态才能工作。

    我 来了。 感谢您的意见。

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    伊斯天