This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:我对输入 CapTIvate 噪声时的运行有疑问。

Guru**** 2505515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857950/msp430fr2522-i-have-a-question-about-the-operation-when-captivate-noise-is-input

器件型号:MSP430FR2522

您好!

客户正在通过施加噪声进行测试。

如果开关被按下、计数器值可能变为零。
原因是什么?
(如果在手册中、请告诉我它的编写位置。)

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 da:

    请 您更清楚地描述这种现象吗? 在电路板的哪个部分施加了哪种噪声? 照片或视频可能有用。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  


    我听说测试是 EMC 测试(RF 传导抗扰度测试、JIS C61000-4-6)。
    您是否需要接线图?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    -4-6是对电源进行的噪声测试。

    客户可以尝试在软件中启用抗噪功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它已经使用选中的值、但有时按下计数值会变为0。

    为什么这个计数值为0?

    当前客户设置。
    (有时会将 rebouns_in 设置为0)
    μ・转换计数:2000
    μ・调制启用:启用
    ・Ω 触摸阈值:8.
    ・μ V 抗噪性能:已启用
    ・Rebounce_in:1.
    ・Rebounce_out:0

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    您是否会要求客户在测试期间记录数据、这对于进一步分析非常有帮助。

    转换计数2000太高。

    请使用最新的 CapTIvate 设计中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    当转换计数减少时、不再存在复位现象。

    目前、转换计数为1000、触摸阈值为5。
    在该设置下、当启用抗噪功能时、开关将关闭。
    当在相同的设置下不允许抗噪时、不会发生这种情况。

    我可以采取什么措施来避免这种情况?

    附加关闭触摸的日志数据。
    由于日志是直接从 UART 端口获取的、
    日志中没有触摸阈值。(触摸阈值为5)

    e2e.ti.com/.../log.csv

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    "开关关闭"是什么意思?

    从数据中,它显示了交互模式触摸,是吗?

    您能否让客户分享原理图和 PCB 布局?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    "已关闭"

    这是在输入噪声时按下触摸开关的测试。

    开关应保持打开状态、因为它仍被按下。

    如果未启用抗噪功能、则开关在打开时不会改变。
    如果启用了抗噪功能并且完成了相同的操作、则开关的状态有时会关闭。
    (请参阅日志、存在1为0的位置)

    为什么会发生这种情况?

    "模式"

    使用自电容方法。
    设置7个按钮。

    "原理图和 PCA"

    询问客户。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    您是不是说、如果按下按钮、则开关打开、而开关关闭。  无论是否存在噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    执行有噪声的测试。


    将 GUI 中的"Noise Immunity"设置为"Disable"(禁用)。

    轻触按钮以打开开关。

    如果触控状态继续、开关将保持开启状态。

    将 GUI 的"Noise Immunity (抗噪)"设置为 Enable (启用)。

    轻触按钮以打开开关。

    有时、无论是否继续触摸、开关都会关闭。

    (请参阅 log.csv)

    这就是它关闭的原因。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    1. 所以"

    将 GUI 中的"Noise Immunity"设置为"Disable"(禁用)。

    轻触按钮以打开开关。

    如果触控状态继续、开关将保持开启状态。

    "这是测试通过案例吗? 客户是否希望在用户触摸按钮时打开 REAMON?

    2.如果客户希望启用抗噪功能,则必须更改源代码设置,然后重新编译并重新下载代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    客户希望开关在按下时打开。

    写入启用了"噪声抗扰度"的二进制文件将会使其中断。
    客户希望了解如何防止其崩溃。
    (或破损的原因或损坏的 GUI 设置)

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA、

    我对客户的问题仍然不是很清楚、您是否会提供视频来描述 这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    有一个日志附加到该现象,但这是否不够?

    当客户按下测试中的按钮时、会出现问题。
    附加日志中的红色点是问题位置。
    按钮保持按下状态、但在某个位置1为0。

    设置

    转换计数= 1000
    触摸阈值= 5


    修改并附加日志文件。

    e2e.ti.com/.../log.zip

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:  

    此处显示的日志文件不是用户定义的日志文件。 我需要原始 CDC 日志文件。

    我建议将转换计数设置为600。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    客户创建了评估板、但未通过 GUI 访问该评估板。

    先前随附的文件是使用 Excel 处理的、以突出显示该错误。
    这些数字是 CapTIvate 固件输出的日志信息
    并使用通用终端软件进行记录。
    这就是设计中心日志和格式不同的原因。

    附加原始文件。
    (日期信息可能已添加到终端软件中、但数值本身是原始数据。)

    e2e.ti.com/.../191119_5F00_S014_5F00_68pF-82pF_5F00_Count500-TH3.zip

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    日志文件名中的68pF 82pF 是什么意思?

    我请求与您建立友好关系、让我们通过电子邮件离线交谈。