This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网上的多个 MSP#39;s

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855203/msp432e401y-multiple-msp-s-on-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

大家好、我需要将2个 MSP432E401Y 连接到一个以太网端口、我想只需在 MCU#2上的变压器介质侧与 MCU#1介质侧之间运行布线即可。我知道我可以使用开关、但在我考虑之前需要寻找其他选项。感谢您的任何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们似乎没有尝试过该选项。 因此、请更好地使用开关、或至少在设计中对开关进行配置。 您可以在原型中进行测试、而不是决定使用或丢弃交换机。

    谢谢、

    PM