您好!
我对 USSLib 中的水和空气之间的 DeltaTOF 计算差异有疑问。 我正在尝试了解气流的凝血是如何工作的。 我尝试通过一个程序流在 IAR 中生成工具来分析 USSLib。 DeltaTOF_Estimate 在 查找 cos-内插结果的 MAX 值时似乎没有行为(它不需要像 DeltaTOF_Water 那样运行 USS_calculateMax)。 这使我感到困惑。 这有什么特殊原因吗? 有人能告诉我 USSLib 中 DeltaTOF 水和空气之间的确切区别吗?
此外、似乎在样本中添加了一个窗口(通过 USS_generateWindow 和 USS_runWindow)、用户手册中未对此进行说明。 我们为什么需要窗口? 它过去是怎么做的?