This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPWARE:USSLib 中 DeltaTOF 在水和空气之间的差异是什么?#39?

Guru**** 2535920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853230/mspware-what-s-the-difference-of-deltatof-caculate-between-water-and-air-in-usslib

器件型号:MSPWARE

您好!

我对 USSLib 中的水和空气之间的 DeltaTOF 计算差异有疑问。 我正在尝试了解气流的凝血是如何工作的。 我尝试通过一个程序流在 IAR 中生成工具来分析 USSLib。 DeltaTOF_Estimate 在 查找 cos-内插结果的 MAX 值时似乎没有行为(它不需要像 DeltaTOF_Water 那样运行 USS_calculateMax)。 这使我感到困惑。 这有什么特殊原因吗?  有人能告诉我 USSLib 中 DeltaTOF 水和空气之间的确切区别吗?

此外、似乎在样本中添加了一个窗口(通过 USS_generateWindow 和 USS_runWindow)、用户手册中未对此进行说明。 我们为什么需要窗口? 它过去是怎么做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    很抱歉我们的答复有延误。 我们的专家将于明天与您联系。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi Wang、

    有关该主题的详细答案远远超出了本论坛可能提供的答案;我们已获得有关这些主题的应用报告和白皮书、这些内容更深入。

    两者都使用相关性。 所有 AD 转换点之间的完全相关性将适用于液体和气体。 但是、能源预算不允许在所有点相关。 您需要选择要查看的搜索范围。 对于液体而言、某些方面更简单。 液体无法压缩。 信号衰减较低。 换能器的频率范围远高于典型的环境噪声。 您已看到的代码...

    另一方面、您会得到看起来"非常丑"的信号封套。 信号读数低、流速变化时信号衰减、环境噪声使其进入传感器的工作范围。 所有这些都需要在相关性开始之前进行更多的信号调节。 最重要的是、所选方法必须具有高能效。

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 它给我带来了很多灵感。 还有一个问题。

    似乎有三个差分校正函数 USS_Corr USS_corr3和 USS_corrN、它们之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi Wang、

    您是否询问了 USS_highFlow_OPTIONS 的三种不同设置?

    这三种设置之间的不同之处在于、我们使用不同的阈值来计算流速。 现在、我们强烈建议客户切换到 USS_ALG_Delta_TOF_COMPUTATION_OPTION = USS_ALG_dToF_Calculation _ Option_Estimate。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simi Wang、

    相关性用于 USSLib 的各种函数。 最常用的是精确 DelataToF 计算的3pt 相关性。

    在上图中、您可以看到...

    • 绿色曲线:表示下游 Ping 响应
    • 紫色曲线:表示上游 Ping 响应
    • 蓝色曲线:绿色和紫色的完全相关性、在零点附近施加有限的时间漂移
    • 蓝色上的橙色点是3pt 相关性上的选定点

    上述情况显示、在频率为1MHz、采样频率为4MHz 的传感器上、DTOF 为零。 中间的橙色点与零时间偏移对齐、左侧点为1个样本左移、右侧点为1个样本右移。 由于我们具有零 DTOF、因此整个东西是对称的。

    相关性是高度耗时和耗能的、因此仅计算最小点数、此处为三。 这足以覆盖1MHz 传感器频率下从+/-数百纳秒的时间漂移。

    3pt 相关性从捕获的 ADC 上行和下行接收两组12位采样值。 它返回三个具有大于19..21位数字意义的结果(在正确设置时、给出足够的样本)。 然后、这些结果被用于准确计算用于计算流速的 dTOF。

    第二幅图显示了紫色曲线右移10ns 的情况;您可以看到三个关联点不再对称。

    祝你度过美好的一天

       Johann   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

       非常感谢、这解决了我的问题。