This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何在3.3V 时找到电源电流值?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/856443/msp430f6779a-how-can-i-find-supply-currents-value-at-3-3-v

器件型号:MSP430F6779A

我已经看过 MSP430F6779A 的数据表(SLAS982A),也见“在 MSP430TmMCU 应用中使用电源解决方案延长电池寿命”(SLYT356A)。 从我的角度来看 、MSP430F6779A 数据表中的所有建议电源电流 可能会线性增加、下面的 SLYT356A 的图也会线性增加。 我是对的吗?

因为当 MCU 由3.3V 电源供电时、我很难找到它的电流消耗。 但如下图所示、整个数据表的额定电压范围为3.0V、来自 MSP430F6779A 数据表中的工作模式电源电流。

问题是如何在 MSP430F6779A 的数据表中找到该表和其他表的电源电流@3.3V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    正如在另 一篇文章中提到的、是的、当在更高的 VCC 下运行时、我预计电流会略高于数据表中显示的值。  温度升高时也是如此。

    正如其他帖子中所建议的、您可能会通过对少量样本进行表征来实现最佳效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nattapol、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。