请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 各位专家、您好!
1)很抱歉我的愚蠢的问题,但我想知道主板使用的 MCLK 的默认频率是什么?
2)如果我修改 SMCLK 和 ACLK、它是否会影响 MCLK?
请清除我向您提出的这两个问题......... 一把光扔给我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
1)很抱歉我的愚蠢的问题,但我想知道主板使用的 MCLK 的默认频率是什么?
2)如果我修改 SMCLK 和 ACLK、它是否会影响 MCLK?
请清除我向您提出的这两个问题......... 一把光扔给我。
Manish、您好!
默认频率约为1MHz (请参阅 此帖子)。
修改 SMCLK 或 ACLK 不会影响 MCLK。 您可以从 《MSP430Fx5xx_6xx 系列用户指南》第161页的图示中看到时钟是如何相关的。 此外、请参阅 MSP430F5529数据表中的第6.9.3节。